+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

磁歪 - 定義

磁歪は、外部磁場の影響下で強磁性材料の線寸法または体積が変化する物理現象である。この効果は、材料内のドメインの磁気モーメントと結晶構造との相互作用によるもので、磁気配向が再編成される際に機械的変形をもたらす。

磁歪のメカニズムは、磁区(磁気モーメントが秩序化した領域)のミクロなエネルギー論に関連している。印加された磁場の影響下で、これらのモーメントの配向に変化が生じ、内部応力( )が発生し、その結果、試料の長さが巨視的に変化する。この変化は、材料の種類や磁場の方向によって、プラスにもマイナスにもなる。

この現象は、特定の鉄、ニッケル、コバルト合金や、磁気エネルギーを機械的エネルギーに変換する効率が高いTerfenol-Dのような特別に調合された材料で特に強く見られます。磁歪は、超音波振動子、力センサー、変位センサー、精密アクチュエーター、高周波振動を発生させる装置などに利用されている。

また、ビラリ効果として知られる逆効果は、機械的応力の印加によって材料の磁気特性が変化するもので、これもセンシング技術に利用されている。オートメーションシステム およびメカトロニクス では、磁歪現象によって非接触の位置計測を実現し、高速かつ高精度で応答するアクチュエータを構築することが可能です。

技術的な分析では、磁歪は望ましくない現象としても考慮されます。特に変圧器のコアでは、周期的な変形が磁歪ノイズとして知られるノイズの放出につながる可能性があります。電磁デバイスの設計では、材料の適切な選択と設計形状により、これらの影響を最小限に抑えることを目的としています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る