+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

カルノー法 - 定義

カルノー法 は、論理関数を簡略化するグラフィカルな手法で、デジタル回路の設計に用いられる。論理式の機能を変えることなく、変数や論理演算の数を減らすことができる。主に、積和(SOP)または和積(POS)で表される関数を最小化するために使用され、論理図の簡略化、ゲート数の削減( )、デジタル回路の効率向上につながる。

この方法は、いわゆるカルノーマップ(論理関数の入力変数の値の可能な組み合わせをセルで表した2次元配列)に基づいている。各セルは、特定の最小項または最大項に割り当てられた1つの関数値(通常は0または1)に対応する。マップの行と列の順序はグレイのコードに対応し、隣り合うセルが1つの変数だけ異なることを保証する。

単純化の過程では、論理値1(あるいは0-出力形式による)を含む隣接するセルの グループを見つけ、それらを2のべき乗の大きさの長方形のブロックにまとめる。このような各グループは、論理式の簡略化された構成要素に対応し、指定された範囲の論理結果に影響しない変数は省略される。

カルノー法は、変数の数が少ない(通常は6個まで)関数を分析するときに特に有用である。しかし、これはデジタル設計の基礎を教える基本的な教材であり、クワイン・マクラスキー・アルゴリズムや道具CAD の自動論理合成など、より高度な最適化手法の出発点でもあります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る