+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
MSA(Measurement System Analysis) は、生産・管理プロセスで使用される測定システムの精度、正確さ、信頼性を評価するために品質工学で使用される方法論的アプローチである。統計的工程管理(SPC)の文脈では、MSAは、被測定製品には直接関係しないが、測定システム自体の限界に起因する測定に導入される変動の原因を特定し、定量化することを可能にする。
測定システムは、測定工具、ソフトウェア、オペレータ、手順、および測定を実施する環境の総合的な組み合わせとして理解されます。MSA分析では、信頼性が高く統計的に有意なデータを生成する能力を評価する。分析される主なパラメータは、反復性、再現性、安定性、直線性、バイアス 、つまり基準値からの系統的な偏差である。
測定工具分析(MSA)において最も一般的に使用されるツールの1つは,ゲージR&R(ゲージの繰返し性と再現性)研究であり,これによりプロセスの変動性全体に対する測定システムの変動性の寄与を推定することができる.MSA分析の実施は、測定方法の妥当性確認、品質規格(例えばIATF 16949)の要求事項への適合、バッチ生産および工場間生産における測定結果の一貫性の確保という観点から不可欠です。また、MSAを適用することで、キャリブレータの必要性を特定し、測定誤差を排除し、測定機器の適格性に関する決定を下すことができます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。