+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

バイアスの定義

バイアス は、使用される科学技術の分野によって様々な意味を持つ専門用語である。一般的には、測定プロセス、アルゴリズム、 またはシステムの正確性、客観性または中立性に影響を与える可能性のある、体系的な偏差、歪み、 または値のシフトを指す。

電子機器では、バイアスは分極の電圧または電流を指し、トランジスタやダイオードなどの半導体部品の適切な動作条件を設定するために使用される。バイアス値を適切に選択することで、電流の適切な伝導が可能になり、信号の直線性や増幅が保証される。バイアスが正しくないと、信号が歪んだり、回路が正しく動作しなかったりします。

統計学およびデータ分析 バイアスとは、系統的な推定誤差のことで、推定量 の期待値がパラメータの実際の値と異なることを引き起こす。この種のバイアスは、誤ったサンプリング、誤った分析方法、または外部交絡因子に起因することがある。

人工知能 i機械学習 の文脈では、バイアスは、モデルの決定関数のコンポーネント(例えば、 人工ネットワークのニューロンの付加価値として)と、アルゴリズムの性能に不公平や望ましくないパタ ーンをもたらす学習データのバイアスの両方を指すことがある。このような考え方におけるバイアスは、アルゴリズム倫理や意思決定モデルの公平性に関する研究の対象である。

これらの各分野において,バイアスは,処理されるデータの結果の解釈,機器の操作,または意思決定の質に影響するため,その識別とコントローラーは,設計および分析プロセスの重要な部分である.

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る