+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

クラウバー回路 - 定義

バール回路 は、電子機器や電力システムで使用される保護回路で、出力電圧が許容しきい値を超えて制御不能に上昇した場合に、迅速かつ効果的に出力電圧を非常に低いレベル(ゼロに近い)まで低下させる。バウバーは、導電性素子(最も一般的にはサイリスタ、トライアックまたはトランジスタ)で電源ラインを接地または負レールに短絡することにより動作し、その結果、ヒューズが切れるか、電源供給を遮断する別のメカニズムが作動します。

この回路は電圧を連続的に調整するのではなく、あらかじめ決められたしきい値を超えると即座に作動するフェイルセーフとして機能します。安定化電源、高感度デジタル回路用電源システム、過電圧が恒久的な部品損傷につながる可能性のある通信機器や産業機器によく使用される。コンパレータ、ツェナーダイオード、またはその他の電圧基準回路は、異常電圧を検出し、バールの実行要素を制御するために使用されます。

典型的なバウバー回路は、迅速かつ確実に動作し、突然のサージ が発生した場合でも保護を提供します。設計が簡単で、応答が自動的であるため、受電側の電力状態を継続的に監視する必要がないという利点がある。しかし、設計実務においては、バウバーのトリップには瞬間的に大きな短絡電流が流れるため、負荷および電源に対するバウバーの影響を考慮する必要がある。このため、ヒューズや自動電源遮断システムなどの保護部品を適切に選択する必要があります。

このタイプの回路は、短絡する代わりに電圧を制限するクランプタイプの回路を補完するものとして、より高度な過電圧保護システムにも使用されています。最新の保護方法が開発されたにもかかわらず、バールは多くの産業用および実験室用アプリケーションにおいて、効果的で信頼性の高いソリューションであり続けています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る