+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
オクターブ は、音響学 、音楽、信号分析で使われる概念で、ある周波数 が他の周波数のちょうど2倍となる周波数間隔を定義する。オクターブは、和声音階や自然音階に基づく音楽システムの基本的な構造モジュールであり、音響工学においても、信号のスペクトル分析やSRシステムの設計に使用される。
技術的な分析、特に音響振動工学の分野では、オクターブバンドとオクターブサーズの概念が使用されます。オクターブバンドの特性は、部屋の周波数特性や、](/jp/ja/news/library-articles/page/69756/) ノイズを減衰させる[の効果、または機器のアコースティックエミッションの測定に役立ちます。
楽器では、オクターブは弦の長さ、共鳴器の容積、その他ピッチを決定する物理的パラメータに関係するため、物理的にも重要である。アクティブ・フィルターやデジタル信号処理システム などの電子システムでは、特に対数周波数スケーリングが必要な場合、オクターブは周波数応答特性設計の基準単位となる。
波動理論や動的システム理論では、オクターブは、共振構造の挙動を記述する際や、対数スケールでの周波数変化が、研究対象のシステムの知覚的・物理的特性を線形スケールよりもよく反映する現象のモデル化において、重要な役割を果たします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。