+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

PAM (パルス振幅変調) - 定義

PAM (Pulse-Amplitude Modulation)はパルス変調技術の一つで、連続するパルスの振幅を時間と共に変化させることで情報を符号化する。各パルスは、アナログ信号(](/jp/ja/news/library-articles/page/62242/) )またはデジタル信号([)の特定の値を持ち、変調信号のサンプルに対応する電圧レベルを表す。パルスの発生時間と幅は一定で、高さだけが入力信号の現在値に応じて変化する。

PAM変調は、データ伝送やアナログ・デジタル変換システムにおける変調の基本形式のひとつである。デジタル・アプリケーションでは、パルスの振幅は固定された離散レベルのセットから値を取り、各値にバイナリ・コードを割り当てることができる。アナログでは、振幅は連続的に変化し、元の信号波形をマッピングする。

この技術は、有線チャネルでのデータ伝送、次世代イーサネット() システム(100GBASE-PAM4など)、アナログ・デジタル変換器、光通信など、電気通信や電子機器のさまざまな分野で使用されている。PAMはシンプルであるため、QAM(直交振幅変調)などのより複雑な変調方式の基本段として使用されることが多い。

PAMの重要な側面の一つは、線形および非線形ノイズや歪みの影響を受けやすいことであり、そのため高度なエラー訂正やフィルタリング手法が必要となる。さらに、デジタル振幅レベルの数を増やすと(PAM-4、PAM-8など)、同じ帯域幅 でより多くのデータを伝送できるようになりますが、同時にノイズや検出エラーに対する感度が高くなります。そのため、PAMを使用するシステムの設計には、伝送路のパラメータを正確に調整し、適切な変調および復調アルゴリズムを使用する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る