+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
視差は、観測点の変化によって生じる、遠くの背景に対する観測対象物の位置の見かけ上のずれを伴う現象である。この効果は、2つの異なる位置からの物体の画角の違いによるもので、観測点間の距離に比例し、観測者からの物体の距離に反比例する。視差は、天文学、測量学、精密機械学、器械光学など、多くの技術・科学分野で重要な現象である。
天文学では、三角視差によって、地球が公転軌道の反対側にあるときに6ヶ月間隔で観測される、遠くの空の背景に対する位置の変化角を測定することによって、最も近い星までの距離を決定することが可能になる。ファインダー、顕微鏡、アナログポインターなどの光学機器では、測定軸上で正確に観測が行われないと、視差現象によって読み取り誤差が生じることがある。誤差を最小限に抑えるため、半透明の鏡を使用したり、光学系を適宜校正するなどして、視差をなくす設計が導入されている。
コンピュータグラフィックスや3Dビジュアライゼーションでは、視差効果は、背景と前景の速度を変化させることによって奥行きの錯覚を作り出すために使用される。ディスプレイ技術や視覚システムロボット工学 立体視視差は、画像の奥行きや環境の空間表現を再構築するために使用される。気象学や海洋学などの自然科学では、運動する物体の位置を正確に測定するために視差シフトが使用される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。