+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

PCMCIA - 定義

PCMCIA(Personal Computer Memory Card International Association)は、モバイルコンピュータ用に開発された拡張カードインターフェース規格で、カードの物理設計とカードとシステム間の通信プロトコルの両方を定義している。この技術は1990年代初頭に、コンピュータおよび周辺機器メーカーの同名の団体によって導入された。その目的は、モバイル・コンピュータの機能を拡張するための普遍的でコンパクトなソリューションを生み出すことであった。

PCカード*としても知られるPCMCIAカードは、外観もサイズも平らなクレジットカードに似ており、68ピンコネクタを備え、ノートパソコンの特別なスロットに直接接続できるようになっていた。この規格では、フラッシュメモリやモデムからネットワークアダプタ、SCSIインターフェース 、ディスクコントローラ、I/O 拡張 まで、さまざまなデバイスをサポートするために、主に厚さが異なる3種類のカードが用意されていた。

PCMCIA技術はISAバスをベースとし、後にPCI 、自動検出および設定メカニズム(プラグ・アンド・プレイ)を提供し、ハードウェアのインストールを大幅に簡素化しました。技術が進化し、より高い帯域幅の需要が高まると、 、規格は、PCIバスと電気的に互換性のあるPCMCIAの32ビット版であるCardBusと、PCI ExpressとUSBをベースにしたExpressCardへと進化しました 。

PCMCIAは、モバイル・コンピューティング開発の歴史において重要な役割を果たし、外部周辺機器を必要とせず、さまざまなタスクに柔軟に対応することを可能にしました。新しい設計では、USBや内蔵モジュールのような、よりコンパクトで高速なソリューションに取って代わられましたが、長年、ノートパソコンや携帯端末の機能を拡張する標準的な方法でした。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る