+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

パイロメーター - 定義

[ピロメーターは、物体の表面から放射される電磁放射(](/jp/ja/news/library-articles/page/62158/) )を分析することによって、物体の温度を測定するために設計された非接触測定装置です。これは、黒体物理学の原理に従い、物体の温度とその放射率および放射される放射の波長を関連付ける熱放射の法則に基づいて機能する。実際の測定では、熱検出器や光子検出器などの光電子変換器を用いて、通常0.7~20マイクロメートルの波長範囲の赤外線放射 を検出する。

高度なパイロメーターは、放射集光光学系、材料の放射率補正システム、および産業オートメーションシステム、PLCまたはSCADAシステム と統合するためのデジタルインターフェイスを装備することができます。高温環境や過酷な条件下で、測定対象物と直接接触することが危険であったり、技術的に不可能であったりするような場合、例えば冶金、ガラス産業、鋳物工場、熱処理プロセスラインなどで使用されます。

さまざまなアプリケーションに対応するため、パイロメーターには単色タイプと2色タイプ(レシオパイロメーター)があります。また、レーザーまたは光学照準機能を備えたモデルもあり、正確な測定ポイントの決定が容易になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る