+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
チャージポンプは、電圧コンバータの一種で、インダクタを使用せずに、容量素子であるコンデンサと電子スイッチのみを使用して電圧レベルの変化を実現します。チャージ・ポンプの原理は、回路内の異なるポイント間で電荷( )を転送するように、コンデンサを周期的に充電およびスイッチングすることであり、入力電圧に対する出力電圧の変化をもたらします。
このタイプの回路は、電源電圧の昇圧(ステップアップ)、降圧(ステップダウン)、または極性の反転に使用できる。このプロセスは通常、電子スイッチ(MOSFETトランジスタなど)の状態を制御する制御パルスの適切なシーケンスを生成することによって実装され、コンデンサを通して電荷を循環させます。サイクルのある段階ではコンデンサは充電され、次の段階では異なる電位レベルまで放電され、新たな出力電圧が形成される。
チャージポンプの利点は、シンプルな設計、小型サイズ、誘導部品を必要としない集積回路との統合能力であり、スペースに制約のあるアプリケーションや低消費電力システムに理想的である。実際には、携帯機器、不揮発性メモリー (EEPROM、フラッシュ)、RTCクロック 、センサー、マイクロコントローラーなど、補助電圧を追加する必要がある場合に使用されます。
チャージポンプの効率はチョークベースの昇圧コンバーターより低いかもしれませんが、高集積でシンプルなため、低エネルギー損失を許容でき、サイズ、コスト、信頼性が重要な場合に広く使用されています。チャージポンプの設計には、スイッチング周波数、コンデンサ容量、スイッチ抵抗、出力電流要件などのパラメータを考慮する必要があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。