+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

突入電流 - 定義

起動電流とは、電気・電子機器のスイッチを入れたときに流れる、瞬間的に著しく増加する電流のことである。この現象は、モーターにおける機械的慣性の克服、電源装置における容量性素子の充電、変圧器における磁気コアの飽和など、システムの動作条件の急激な変化によって生じる。突入電流の値は定格電流の数倍を超えることがあり、その持続時間は負荷の特性と電源のパラメータに依存する。

交流電動機では、突入電流は、ゼロ速度での固定子巻線 のインピーダンス が非常に小さいことに起因しており、その結果、電力消費は最初の始動時だけ最大となる。有効電流が動作値まで下がり始めるのは、逆起電力の出現によって速度が上昇するときだけである。スイッチング電源やコンバーターなどの電子機器の場合、電流スパイクは入力コンデンサーの充電や制御回路の初期化に関連することが多い。

突入電流を制御することは、デバイス本体と電源インフラの両方の寿命と信頼性を確保するために極めて重要です。過大な電流パルスは、半導体部品の損傷、機械的ストレス、過電流保護のトリガー、または電源ネットワークの性能劣化につながる可能性があります。そのため、ソフトスタート、抵抗によるプリチャージ、位相制御、インバータの使用など、突入電流を制限するさまざまな方法が実際に使用されています。

突入電流の正確な解析は、電気設備の設計( )、ヒューズやサーキットブレーカの選択、および産業オートメーションや非常用電源システムにおけるエネルギー管理や故障防止の観点から重要である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る