+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
停止電流とは、非信号処理状態、すなわち静止状態において、能動部品または電子回路全体を流れる最小定電流である。最も一般的には、リニア・モードまたは信号バッファとして動作するアンプ、トランジスタ、集積回路、その他のデバイスを指す。入力信号がない状態でのシステムの動作点を決定するパラメータであり、安定性、直線性、エネルギー効率にとって極めて重要である。
バイポーラ・トランジスタの場合、静止電流は通常、信号変調がない場合のコレクタ電流を指し、電界効果トランジスタの場合は、固定ゲート電圧でのドレイン電流を指す。アナログ・アンプでは、適切に選択された静止電流が非線形歪みを防ぎ、全動作範囲にわたって周波数特性を維持することを可能にする。その値は、回路設計と、動作点を確立する素子(分極抵抗、電流源、 または自動制御回路など)の選択によって決まる。
デジタル回路やマイクロコントローラーの場合、アイドル電流とは、アイドル状態、すなわちデバイスが論理演算を実行せずアクティブのままである場合に電源が引き込む電流を指すことがある。低消費電力設計では、このパラメータを最小化することが、バッテリーの寿命を延ばし、熱損失を減らすために極めて重要である。
信頼性と熱放射の観点から、アイドル電流が高すぎると部品が不必要に加熱され、寿命が短くなったり性能の安定性に影響したりします。したがって、最適な休止電流を選択することは、特にオーディオ・アンプ、アナログ回路、携帯機器の設計において、信号処理の品質とエネルギー効率の妥協点となります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。