+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電流源 - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/69690/) 電流源( )とは、電気回路(](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/) )を構成する部品([)の一種であり、その主な特徴は、端子の電圧値にかかわらず一定の電流を供給することである。理想的には、電流源は負荷抵抗やその他の外部条件に関係なく、明確に定義された電流を生成する。 実際には、どの実在する電流源も、特に電圧が極端な値をとったり外乱が存在したりする場合、定電流を維持する能力には限界があります。

回路内の電圧値を決定する電圧源とは異なり、電流源は電流値を決定し、電圧は接続された負荷のインピーダンス に応じて形成されます。 この特性により、負荷パラメータの変化にかかわらず電流の流れを精密に制御することが重要な用途において、電流源は特に有用である。

電流源は、トランジスタの能動負荷、基準電圧発生器、LEDランプ用電源素子、オペアンプ、またはA/Dコンバーターなど、電子回路で広く使用されている。 その設計は、バイポーラトランジスタや電界効果トランジスタなどの能動素子に基づき、フィードバック または精密な電圧リファレンスを通じて電流の安定性を提供する構成とすることができます。

回路解析において、電流源はしばしばモデルの簡略化として用いられ、メッシュ法やノード法に基づくシミュレーション[や計算を可能にします。また、電子システムにおける複雑な動的および非線形関係をモデル化するために、電圧制御電流源(VCCS)や電流制御電流源(CCCS)も使用されます。

動作電圧範囲、電流安定度、温度特性などのパラメータは、特定の用途における実際の電流源の品質と実用性を決定します。電流に敏感なシステムの正常な動作を確保するには、これらの特性を適切に選択することが極めて重要です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る