+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

PRBS (疑似ランダムビットシーケンス) - 定義

[PRBS(pseudo-random Bit Sequence)とは、特定のアルゴリズム に基づいてデジタル回路で生成される、ランダムノイズに似た統計的特性を持つ決定論的なビット列](/jp/ja/news/library-articles/page/61752/) のことである。このシーケンスは完全に予測可能で周期的であるが、そのビット分布、相関、周波数スペクトルはランダム信号の特性を模倣しており、伝送システム、デジタル論理回路、通信機器のテストに有用である。

最も一般的なPRBSは、フィードバック (LFSR - Linear Feedback Shift Register)を備えたシフトレジスタを使用して生成される。このシフトレジスタでは、レジスタの選択されたビットがXOR演算を受け、入力にフィードバックされる。適切なフィードバック係数とレジスタ・ビット数の選択により、文字列の周期長と統計的品質が決定される。

電気通信の分野では、PRBSは伝送路、光ファイバーリンク、符号化装置などのテストに使用される。また、ビットエラー(BER - Bit Error Rate)の測定や伝送品質の分析にも使用される。再現性のおかげで、入力信号と出力信号を正確に比較することができ、干渉や遅延、伝搬エラーの検出が容易になります。

PRBSは、デジタル・エレクトロニクス分野でも、FPGA、マイクロコントローラー、暗号化システムのテストに使用されています。ハードウェアの実装コストが低く、幅広い長さと統計的複雑さを持つ文字列を生成できるという利点がある。真のランダム性はないものの、うまく設計されたPRBSは高いビット・エントロピーを提供するため、デジタル・システムの解析や診断において多用途なエンジニアリング・ツールとなる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る