+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

マルチパス伝搬 - 定義

マルチパス伝搬(Multipath propagation) 、電磁波の伝送中に発生する現象で、信号が多くの異なる経路を同時に経由して受信機に到達する。個々の経路は、屈折や回折だけでなく、建物、地表面、水、その他の障害物からの反射によっても形成される。その結果、受信機は、到達時間、位相、振幅 および入射角が異なる、同じ信号の複数のバージョンを記録する。

この現象は無線通信システムにおいて重要であり、特に都市部、工業地帯、屋内環境では、多数の障害物が存在するため伝搬経路が分断されやすい。マルチパスは、信号間の建設的または破壊的な干渉を引き起こし、信号のフェージング、スペクトラムの歪み、伝送品質の劣化をもたらします。また、デジタル・システムでは、シンボル間干渉*(ISI)と呼ばれる効果、つまりシンボルが重なり、データを正しく読み取ることが困難になることもあります。

このような悪影響にもかかわらず、マルチパス伝搬は有益に利用することもできます。例えば、MIMO(Multiple Input Multiple Output)技術では、マルチパス信号を処理して、スループット と伝送信頼性を向上させます。マルチパス伝搬解析は、アンテナシステム、無線ネットワーク、無線信号ベースの位置情報技術の設計において重要な役割を果たします。様々な伝搬条件下で伝送の安定性と効率を確保するためには、その特性を考慮することが不可欠です。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る