+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

トリプルポイント - 定義

三重点は、物質の固体、液体、気体の3つの相が同時に平衡状態で共存する、熱力学的に明確に定義された物質の状態である。その物質の特徴である温度と圧力の特定の値によって定義される。この点は熱力学と物理工学の基本的な基準であり、特に正確な温度測定や測定装置の校正に用いられる。

最もよく知られているのは水の三重点であり、温度0.01℃(273.16K)、圧力611.657Paで発生する。この状態では、氷、液体の水、水蒸気が一定の条件下で動的平衡に共存できる。その再現性と曖昧さのなさから、2019年にボルツマン定数に基づく新しい定義が採用されるまで、水の三重点は長年にわたり国際単位系(SI)の定義ケルビン(K) の基礎となっていた。

三重点の概念は、物質の状態方程式の分析や、相平衡の3本の線の交点として表される相図に応用されている。工学や科学の分野では、物質の様々な状態の相転移や安定条件を理解することができる。さまざまな物質の三重点に関する知識は、精製、極低温学、化学合成、実験室システムにおける環境条件の制御などの技術プロセスにおいて重要である。

複雑な物質や極端な圧力・温度条件にさらされる物質の場合、三重点が複数存在することがあり、その特性は異なる結晶構造や相混合の存在に依存する。これらの現象の分析には、高度な熱力学モデルと精密な実験手法が必要である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る