+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ローレット加工 ローレット加工とは、表面に塑性加工または機械的加工を施すことで、通常は装飾的、機能的、技術的な性質を持つ格子状、溝状、鋸歯状の規則的な模様を材料に形成することである。この加工は主に旋盤で行われ、ローレットと呼ばれる特殊な道具を使用します。ローレットはその構造上、ワークピースの圧力と回転運動により、加工面にパターンを押し込むことができます。
ローレット加工の目的は通常、表面の密着性を高めることであり、これはノブ、ハンドル、つまみ、工具の柄など、手で握る部品にとって重要である。工業用途では、ローレット加工はまた、摩擦を改善し、 摩擦ジョイントにおいて、より効率的な力の伝達を可能にする。ローレット加工は、大量生産と、精密機械、計測器、電子機器コンポーネントなどの個別部品の精密製造の両方で使用されています。
刻み目の角度、模様の深さ、網目の種類(直線、十字、斜め)、歯の間隔など、ローレット加工のパラメータは、機能的・審美的要件に応じて個別に選択される。高品質なローレット加工を行うには、過度の潰れや亀裂、表面の歪みを避けるため、被加工材の特性を考慮する必要があります。工業的な実践では、このプロセスは、ローレットを材料に押し込む方法(静的ローレット加工)、またはワークピースの表面上で転がす方法(回転ローレット加工)のいずれかで実施することができ、これにより工具への負荷が軽減され、パターンの品質が向上します。
現代の製造技術では、ローレット加工は接着やはんだ付け工程の表面処理方法としても応用されており、パターンの微細構造により、基板への溶接の接着力 が向上する。CNC システム内でのローレット加工のオートメーション化により、複雑な形状の部品でも正確なパターンを再現し、高い再現性と品質管理を維持することが可能となり、これは航空宇宙、医療、マイクロエンジニアリング部品の製造において特に重要である。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。