+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

接着 - 定義

接着( )とは、ファンデルワールス力、静電力、双極子相互作用、場合によっては化学結合といった分子間力の作用により、2つの異なる物体の分子が互いにくっつくという物理化学的現象である。 接着のメカニズムは、接着、コーティング、印刷、はんだ付け、保護コートの機能といったプロセスを含め、工学や科学の多くの分野において極めて重要です。

材料工学の文脈において、接着とは、金属と塗料、複合材料と樹脂、あるいはガラスとポリマーなど、構造や特性の異なる材料の層を結合させる力を指します。 接着の有効性は、表面の清浄度や前処理、材料の種類や表面エネルギー、中間層の有無、さらには温度、湿度、圧力などの環境条件など、さまざまな要因に依存します。

接着は、同一物質内部の凝集力を表す「凝集()」 とは異なります。技術プロセスにおいて、粗面化、化学的活性化、プラズマ処理、あるいは材料の相容性を高めるプライマーの塗布といった適切な表面処理を行うことで、接着性を高めることができます。

マイクロエレクトロニクス 、生体材料、複合材料技術などの専門的な用途において、接着性の制御と最適化は、最終製品の耐久性、性能、信頼性にとって極めて重要な機能性インターフェースを設計する上で不可欠な要素である。 現代の研究では、ナノ・ミクロレベルでの表面形状の影響や弾塑性変形のメカニズムを考慮した、接着を記述する高度な理論モデルが開発されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る