+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
屈折 は、屈折率の異なる媒質の間を通過する際、波(通常は光または電磁波)の伝播方向の変化を伴う物理現象である。これは、波が2つの媒質の境界を通過する際に波の速度が変化し、スネリウスの法則に従って波の経路が湾曲する結果である。この現象は光だけでなく、音波、地震波、電波、マイクロ波でも起こる。
光学の文脈では、屈折はレンズにおける光の屈折、水中での像の歪み、プリズムの作用などの現象を説明する。放射線技術 および気象学では、大気中における電波の経路の湾曲を指す。 では、温度、圧力、湿度の変化が電磁波の局所的な伝播速度に影響を与える。その結果、電波の届く範囲が広がったり、いわゆる対流圏伝導現象が起こったり、信号の受信が妨害されたりすることがある。
大気の屈折は天文学でも重要で、特に地平線の近くを観測する場合、天体の位置が見かけ上ずれる原因となる。測地学やナビゲーション・システムでは、屈折を考慮に入れることは、正確な測定を行い、大気を通過する信号の伝搬に関連する誤差を補正するために不可欠である。
技術的な分析では、複雑な環境における波路を予測するために、微分方程式や数値計算技術を含む数学的な波動モデルを用いて屈折を記述します。光学、アンテナ、通信システムの設計では、動作の正確性を確保し、信号の損失を最小限に抑えるために、屈折の影響を考慮する必要があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。