+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

レクローザー - 定義

レクロザー は、 中圧電力ネットワークで使用される自動架空ブレーカーで、短絡や過負荷の影響から送電線を保護するため、送電線を素早く切断し、自動的に再閉路することができる。この名称は英語のrecloserに由来しており、この装置の主な機能である、故障によりいったん遮断された電線を自動的に再閉路することを反映しています。

リクローザの動作は、短絡または過電流を検出し、直ちに回路を切断することに基づいています。その後、この装置は設定された時間後に電力の回復を試みます。短絡 が一過性のものであった場合(例えば、分岐や異物との瞬間的な接触によるもの)、リクローザは回線を再接続し、通常の動作を回復します。恒久的な短絡の場合、その後の試みは失敗し、再接続器は開いたままとなり、ネットワークの損傷部分を隔離します。

リクローザーには、スイッチング試行回数、遅延時間、トリップ特性などの動作パラメーターの設定や、SCADAシステム( )を介した遠隔監視・制御を可能にする高度なマイクロプロセッサー制御システムが搭載されています。デジタル通信を使用することで、リクローザをグリッドオートメーションシステムやスマートグリッド と統合することができる。

構造的に、サーキットブレーカー、測定変圧器、保護、オートメーションの機能を1つの筐体にまとめたリクローザは、架空送電線の運用に適したコンパクトで汎用性の高いソリューションです。サービスの介入を必要とせずに複数回の切り替えが可能なリクローザは、電力供給の信頼性を高め、遮断時間を短縮し、配電網への障害の影響を最小限に抑えます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る