+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
熱抵抗( )とは、物質や系が熱の流れに対して示す抵抗を表す物理量である。これは電気抵抗に類似しているが、電気伝導度ではなく熱伝導度を指す。最も簡単に言えば、単位熱流束が要素を通過するために必要な温度差を定義するものである。 熱抵抗の単位(SI )は、ケルビン毎ワット(K/W)である。
技術的な文脈において、熱抵抗は、単一の材料層から電子システム全体に至るまで、均質および複雑な構造を通る熱流の記述において現れる。これは、2点間の温度差と、その間を流れる熱量の比として定義される。 実際のシステムでは、固体内の熱伝導率に加え、接触面を介した伝導、対流 、または放射に伴う抵抗も考慮に入れることができます。
熱抵抗は、電子工学や電気工学 の分野で特に重要であり、動作中に発生する熱を部品が放散できる能力を評価することを可能にします。このパラメータは、電源回路、トランジスタ、パワーLED、マイクロプロセッサ、および冷却を必要とするデバイスの設計において極めて重要です。 熱抵抗の許容限界を定めることで、部品が安全な温度範囲内で動作するか、あるいはヒートシンク、熱伝導性コンパウンド、その他冷却システムが必要かどうかを評価できます。
複雑な構造において、熱抵抗は個々の材料層や接点の抵抗の直列和となる場合があります。 また、このパラメータは、温度、接触面、表面粗さ、機械的圧力、および表面の物理化学的特性に依存して変化する点も考慮されます。熱抵抗の正確なモデリングと制御は熱工学の重要な要素であり、技術システムの信頼性や性能に大きな影響を及ぼします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。