+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

RSSI(受信信号強度表示) - 定義

RSSI(受信信号強度指標) は、通信機器が受信する無線信号の電力レベルを表す技術的パラメータであり、通常はデシベル(dB) 単位で表されます(ミリワット(mW)を基準とした相対値)。 実際には、送信機から受信機へ届く信号の強さを測定する指標として機能し、Wi-Fi 、Bluetooth 、Zigbee、GSM、LTE、あるいは位置情報システムなどの無線システムにおいて、接続品質を評価するために使用されます。

RSSIは、統一されたスケールを持つ絶対値ではなく、相対的な指標であり、その解釈は機器メーカーや無線チップの実装によって異なる場合があります。多くの場合、RSSIは一般的なスケール(例えば0から100)上の整数の形で表され、値が高いほど信号が強いことを示します。 低レベルなシステムでは、RSSIは受信回路の電力レベルに対応する電圧値に変換されることがよくあります。

実用的なアプリケーションでは、このパラメータは通信距離の最適化、最適な伝送チャネルの選択、ローミングアクセスポイントの切り替え、および無線信号に基づく位置特定システムにおける補助指標として使用されます。 無線通信の物理層において、RSSI を使用することで、指定されたスループット および干渉に対する耐性を確保するために、信号レベルが十分であるかどうかを評価することができます。

無線システム工学の観点からは、RSSI は、SNR(信号対雑音比)、、BER(ビット誤り率) 、およびチャネル品質など、数多くの診断パラメータの一つであり、これらを組み合わせて伝送条件を評価し、通信プロトコルによる適応的な決定を行うことができます。 モバイルネットワークやIoT のような、非常に動的な環境を持つシステムにおいて、RSSI 値の変動は、干渉、信号減衰、および物理的な障害物の存在に関する重要な情報源となります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る