+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ビット誤り率(BER) - 定義

ビット誤り率(BER、Bit Error Rate)は、デジタル・システムにおけるデータ伝送の品質を決定する要因である。所定の時間間隔または送信サンプル内で受信されたビットの総数に対する、誤って送信されたビット の数の比率を表す。BERは無次元値で、10進小数または指数で表されることが多い。

このパラメータは、電気通信システム、コンピュータネットワーク、 衛星伝送システム、無線機器の信頼性を評価する上で極めて重要である。BERの値が低いほど伝送品質が高く干渉が少ないことを示し、高いほど信号伝播の問題、電磁干渉、ハードウェアの不完全性、同期のエラーなどがあることを示す場合がある 。

BERは通常、テスト対象のチャネルから送信された既知の構造の参照データを分析することによって統計的に測定される。受信機は、不一致の数をカウントすることで、オリジナルと比較します。伝送システムでは、訂正符号化 、ノイズに強い信号の変調 、または伝送パラメータをチャネルの状態に合わせて調整する適応技術を使用することにより、BERを低減することができる。

正確なBER制御は、データの完全性 だけでなく、帯域幅効率や伝送遅延にとっても重要である。航空宇宙、医療、宇宙など、高い信頼性が要求されるアプリケーションでは、許容できるBER値が極端に低くなることがありますが、それほど重要でないアプリケーションでは、システムの機能に大きな影響がない限り、高いレベルでも許容できます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る