+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

誤り訂正符号化 (ECC, FEC) - 定義

誤り訂正符号化 (ECC; 前方誤り訂正、FEC) は、処理技術である。 情報伝送および保管箱システムで使用され、干渉、ノイズ、伝送媒体の損傷の結果として発生する誤りを検出し、自己訂正する。これは、特定の 数学的アルゴリズムに従って生成された使用データに、制御ビット を追加するものであり、これにより受信側は、再送信の必要なしに、誤って受信した情報を識別し、修正することができる。

訂正符号化は、特に、衛星リンク、ストリーミング、無線ネットワーク、大容量記憶装置、 または集積回路のように、データの再送信が不可能であるか、または高価である場合に、デジタルシステムの重要な構成要素である。最も一般的に使用される符号は、ブロック符号(例えばハミング符号、BCH符号、リード・ソロモン符号)、スプライシング符号、ターボ符号などで、比較的少ない冗長性オーバーヘッドで高い訂正効率を実現します。シャノン限界に近い高性能で知られる低密度パリティチェック(LDPC)符号や極性符号も、現代の電気通信システムで使用されている。

実際には、FEC符号化は送信側で行われ、データは符号化された文字列に変換された後、チャネル上で送信される。受信側では、符号構造と復号規則に基づいて受信信号を解析し、エラーがあっても元のデータを復元する。訂正の有効性は、符号の強度(検出され訂正されたエラーの数)、符号語の長さ、および復号アルゴリズムに依存します。

](/jp/ja/news/library-articles/page/61906/) 訂正符号化は、デジタル情報の伝送と保管箱の信頼性を支え、[データの完全性を保証し、干渉に強いシステムを実現します。その実装には、情報理論 、線形代数、および数値アルゴリズムの知識が必要であり、特定の符号の選択は、チャネルの特性、必要なスループット、およびエラー保護のレベルに依存する。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る