+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

フローチャート - 定義

ブロック図 は、技術的、論理的、またはプロセス上のシステムの機能構造をグラフィカルに表現したもので、個々の構成要素や操作が、信号線や情報フローの関係で結ばれたブロックとして表されます。 これは、個々のコンポーネント の実装詳細には立ち入ることなく、システムやアルゴリズム の一般的な動作原理を説明するために使用されます。工学、コンピュータサイエンス、オートメーション、エレクトロニクス、および産業・情報プロセスの組織化において広く利用されています。

ブロック図において、各ブロックは、信号処理、制御、データ伝送、情報保存、あるいは論理的・数学的演算の実行といった、特定の機能やモジュールを担っています。ブロックを結ぶ線は、データ、エネルギー、または制御の流れの方向を示しています。 分野に応じた標準的な記号や規約を使用することで、異なる技術分野の専門家であっても、図を明確に読み取ることができます。

ブロック図は、設計、解析、文書化、および技術的なコミュニケーションの段階で使用されます。これらは複雑なシステムの理解を容易にし、モデリング、最適化、および診断プロセスを支援します。オートメーション および制御システムにおいては、制御構造、測定信号と制御信号の関係、ならびにPIDやフィードバックシステムの構成 を表現するために用いられる。一方、プログラミングにおいては、コンピュータプログラムにおけるアルゴリズムの論理やデータフローを記述するために用いられる。

ブロック図の利点は、その読みやすさ、モジュール性、そして設計の異なるバージョンへの迅速な変更や適応が可能であることです。その他との組み合わせで、ブロック図はエンジニアリングプロセスにおいて不可欠な要素となり、複雑なシステムの設計や解析に対する体系的なアプローチを可能にします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る