+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

シンチレーター - 定義

シンチレータ( )とは、ガンマ線、電子( )、陽子、またはアルファ線などの高エネルギー粒子との相互作用によって光を放出し、電離放射線を検出するために用いられる物質または装置である。 シンチレーションとして知られるこの現象は、シンチレータ材料の原子や分子がエネルギーを吸収して励起状態へと急速に移行し、その後、可視光または紫外線の範囲の光子 を放出するものです。

シンチレータは、結晶、液体、プラスチック、または薄膜の形態をとることができ、放射線の種類や検出要件に応じて選択されます。 代表的なシンチレータ材料としては、例えば、タリウムをドープしたヨウ化ナトリウム(NaI:Tl)、臭化セシウム(CsBr)、酸化ガドリニウム(Gd₂O₂S)、有機プラスチック、あるいは特殊な有機液体などが挙げられます。 シンチレータの主なパラメータは、光出力、信号減衰時間、密度、透明度、および放射線や環境要因に対する耐性です。

シンチレータから放出された光は、光検出器() (通常は光電子増倍管(PMT)、フォトダイオード、またはシリコン検出器)によって記録され、記録された粒子のエネルギーに比例した電気信号に変換されます。 シンチレーションシステムは、ガンマ線分光測定、コンピュータ断層撮影(PET、SPECT)、環境モニタリング、線量測定、および高エネルギー物理学における粒子検出に応用されています。

その高い感度とエネルギースペクトルを正確に分析する能力により、シンチレータは、科学研究所だけでなく、医療診断、原子力技術、産業、セキュリティシステムなどの分野でも、放射線検出器として広く使用されています。シンチレータに関する現在の研究は、エネルギー分解能の向上、検出速度の向上、および最新の信号読み出しシステムとの統合に重点を置いています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る