+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

地震計 - 定義

[地震計( )は、地殻の自然または人為的な振動によって発生する地震波を検知、記録、分析するための専用の測定装置である。これは、エンクロージャに対する慣性質量の相対的な変位を測定するという原理に基づいており、これにより伝播する波の機械的特性を把握することが可能となる。 従来の地震計の構造的基盤は、弾性要素に懸架された質量を持つ振動機械系であり、その慣性 により、地盤の振動を時間の関数としてマッピングすることが可能となります。現代の地震計では、電気機械式、オプトエレクトロニクス、あるいはMEMS ソリューション が採用されており、広い周波数範囲にわたって高い感度と分解能を実現しています。

地震波は地震波形として記録され、これにより振幅 ](/jp/ja/news/library-articles/page/61740/) 、周波数、P波およびS波の到達時間、振動エネルギーなどのパラメータを特定することができる。これらのデータを解析することで、震源の位置特定、震源の深さの決定、および地震のマグニチュードの推定が可能となる。 地震計は、1次元システム(運動の1成分を記録)または3軸システムで動作し、振動のベクトル構造全体を分析します。その用途は、地殻変動の監視から、土木構造物の安定性評価、あるいは都市環境における人為的振動の分析にまで及びます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る