+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ソフトスタート - 定義

ソフトスタート( )とは、供給電圧または電流を徐々に上昇させることで、負荷(通常は電気モーター)の起動を穏やかに行うように制御する技術である。 この方法の目的は、全電圧を直接投入した際に発生する電流サージや機械的衝撃を低減することにあり、これらは過負荷、部品の過度な摩耗、あるいは電力系統への干渉を引き起こす可能性があります。

実際には、ソフトスタートは、サイリスタやパワートランジスタなどの特殊な電子部品を使用して、出力電圧を制御的に変調することで実現されます。起動プロセスのパラメータ(所要時間、電圧上昇速度、始動トルク制限など)は、デバイスの特性や用途の要件に合わせて調整されます。 また、システムの動作には惰行制御やソフトストップの制御を含めることも可能であり、これにより、正確かつ安全なエネルギー管理が求められる用途における有用性がさらに高まります。

ソフトスタートは主に、アクチュエータ、誘導電動機 、ポンプ、ファン、コンプレッサー、および動的負荷が機械の耐久性や電源の安定性に影響を及ぼす可能性のあるあらゆる場所で使用されています。 直接始動システムや始動変圧器を使用するシステムと比較して、ソフトスタート技術は、メカニカル・コンポーネントを必要とせずに、より高い柔軟性と性能向上を実現します。現代の設備では、や といったオートメーションシステムに統合されることが多く、起動プロセスの遠隔管理や診断を可能にします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る