+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
静力学(Statics) は、系(system)の加速度(accelerations)](/jp/ja/news/library-articles/page/69500/) がゼロであると仮定し、静止している物体または一定速度で運動している物体に作用する力の解析を扱う古典力学の一分野である。その主な目的は、機械系の平衡(equilibrium)](/jp/ja/news/library-articles/page/69564/) の条件[を決定することであり、これは、物体に作用する力の和および力のモーメントの和がゼロでなければならないことを意味する。 静力学は、橋梁、建築物、機械フレーム、あるいは荷重支持部材などの工学構造物の設計の基礎であり、適切な荷重伝達を通じて安定性と安全性を確保することが極めて重要です。
静力学解析では、外力(例えば自重、支持反力、外力など)と構造要素間の内部相互作用の両方が考慮されます。静力学における重要な手法には、平衡法、モーメントの法則、および力系の幾何学的条件があります。 静力学は、物体が変形しないという仮定に基づいており、これにより、材料の弾性や塑性([)の影響を考慮せずに、簡略化された解析を行うことができます。これらは、材料力学や連続体力学など、力学のその他分野の主題となります。 こうした簡略化があるにもかかわらず、静力学は、荷重の評価、支持システムの設計、および工学構造物における重要箇所の特定に必要な基礎を提供する。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。