+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ステレオフォニー - 定義

ステレオフォニー( )とは、音響空間における音源の空間的な分布感を創出することを目的とした、音の録音、処理、再生技術である。これは、左右の2つの独立した音声チャンネルを使用することを基本としており、各耳に届く信号間の位相、時間、振幅の差を考慮して録音または生成される。 これらの違いにより、聴取者の脳は空間における音の位置を解釈し、奥行きや方向性の錯覚を実現します。

実際には、ステレオフォニーはオーディオシステム、テレビ、ラジオ放送、映画、コンピュータゲーム、およびバーチャルリアリティ で利用されています。 ステレオ録音は、人間の耳が音波を感知する方法をモデル化した、XY、AB、またはORTF構成などの特定の空間技術に従って設置されたマイクペアを使用して実現できます。再生時には、各チャンネルが別々のスピーカーまたはヘッドフォンに送られ、意図されたサウンドステージが再現されます。

ステレオ音響は、空間的な表現を伴わず単一の点からの信号を伝達するモノフォニック音響や、複数の音源方向によるより複雑な没入感を提供するマルチチャンネルシステム(例えばサラウンド)とは異なります。 ステレオ技術は2チャンネルに限定されていますが、音響的パノラマをリアルに再現するには十分であり、現在もほとんどの家庭用およびプロ用オーディオシステムにおける基本規格となっています。ただし、その効果は、ドライバーの正しい配置と室内の音響特性 に依存しており、これらが空間性の主観的な知覚に影響を与えます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る