+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

差動シグナリング - 定義

差動伝送( )とは、電気信号を伝送する手法の一つであり、情報を共通の接地や基準点に対する相対値としてではなく、2本の導線間の電位差として伝送するものです。この技術により、電磁干渉に対する耐性が大幅に向上し、より長い距離にわたって、より高い信号品質でデータを伝送することが可能になります。 これは、デジタルおよびアナログ伝送システム、特に高い信頼性と精度が求められる場面で広く利用されています。

差動回路では、2本の信号線が同じ情報を伝送しますが、極性は逆になります。つまり、一方の線がハイ状態になると、もう一方の線はロー状態になり、その逆も同様です。 受信機は、両方のケーブルで同時に発生しうる共通の干渉を無視し、これらのライン間の電圧差を読み取ります。これによりコモンモードノイズを除去することが可能となり、この方式は外部環境に対して極めて高い耐性を発揮します。

差動信号伝送は、高速かつ安定したデータ伝送が重要な RS-485、CAN、、USB 、、HDMI 、LVDS などの通信規格で使用されています。 これにより、電磁放射を低減することが可能となり、のEMC規格 に準拠した回路設計において重要です。デジタルおよび産業用電子機器において、この方式により、干渉、大きな接地電位差、あるいは長いケーブルが存在する場合でも、シグナルインテグリティを維持することができます。

設計の観点からは、差動信号伝送には、適切な差動コントローラーおよびレシーバの使用に加え、ケーブルペアの正しい配線(対称性を維持し、干渉ループを最小限に抑えること)が必要であり、これは伝送パラメータの安定性に影響を与えます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る