+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
バスバー( )とは、電力システムにおける導電部品の一種であり、異なる回路、機器、または設備の各セグメント間で大電流を分配・伝送するために使用されます。その用途上、バスバーは、過度なエネルギー損失や過熱を引き起こすことなく大電流を安全に流すことができるよう、低抵抗であるとともに、十分な機械的強度および耐熱性を備えている必要があります。
通常、銅やアルミニウムなどの高導電性金属で製造され、さまざまな断面形状の平板、管、またはプロファイルの形態をとります。用途に応じて、低圧、中圧、または高圧システム の一部として、開閉装置 、制御盤、変電所、および大規模な産業用・インフラ用配電システムに採用されています。
バスバーは、多数の負荷、サーキットブレーカー、ヒューズ、その他の設置機器が接続される共通の電源ポイントとして機能します。その設計により、接続レイアウトの簡素化、保守の容易化、および回路構成における柔軟性の向上が可能となります。 電子システムやデジタルシステムでは、「バス」(bus)という用語は、データ、制御信号、または電力を伝送するための共通ラインを指す論理的な意味で使用されることもありますが、電気技術の文脈では、常に物理的な要素を意味します。
電気設備において、バスバーは許容負荷、短絡耐力、絶縁 および電磁両立性に関する特定の規格に準拠しなければなりません。その他、動作環境や負荷の性質に応じて、異なる固定、絶縁、冷却システムが採用されることもあります。適切に設計されたバスバーは、電力システム全体の安全性、信頼性、および効率性にとって極めて重要です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。