+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

グリッドトポロジー - 定義

メッシュトポロジー (mesh topology) とは、各デバイス(ノード)が1つ以上のその他ノードに直接接続され、高い冗長性と柔軟性を備えたネットワークを形成する、組織構造コンピューターネットワーク または通信システムのことである。 フルメッシュトポロジー(フルメッシュ)では、各ノードがその他すべてのノードと直接接続されており、障害に対する最大限の耐性と最小限の伝送遅延が確保されます。部分メッシュトポロジーでは、選択されたノードのみが直接接続されるため、重要な機能特性を維持しつつ、複雑さとコストを削減できます。

メッシュトポロジの主な利点は、干渉に対する耐性と、リンクやノードのいずれかが障害を起こした場合にトラフィックを動的に再ルーティングできる点にある。 伝送経路が多様であるため、データは異なるルートを経由して送信することができ、サービスの信頼性と可用性が向上します。このアーキテクチャは負荷分散を促進し、分散型情報処理を可能にします。このため、軍事ネットワーク、産業用ネットワーク、スマートグリッド 、IoTシステム およびWi-Fiメッシュ無線ネットワークなどで利用されています。

物理層において、メッシュトポロジーは有線または無線で実装可能であり、特に設置の柔軟性が重要な分散型アプリケーションでは、無線方式(例えばZigBee、Z-Wave、Thread)が広く普及しています。 しかし、メッシュネットワークの管理には、高度なルーティングアルゴリズム、同期 、およびルーティングテーブルのメンテナンスが必要であり、それによって送信データのパフォーマンスと一貫性が確保されます。

完全なメッシュトポロジーは高いインフラコストと複雑さを伴いますが、メッシュトポロジーの部分的な実装により、このアーキテクチャの特徴であるスケーラビリティ、分散化、耐障害性を維持しつつ、信頼性と効率性のバランスをとることができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る