+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
変形(Transfiguration) ()電気工学 において、変形とは、解析を簡略化したり、特定の計算条件に適応させたりするために、電気回路の構造 を変換する手法を指します。 最も一般的な用法として、この用語は抵抗回路のトポロジーを変換する文脈、特にスター(Y)型回路をトライアングル(Δ)型回路に変換する場合、およびその逆の場合に使用されます。 このような変換により、システムの外部端子間の電気的特性を変えることなく、複雑な電気回路をより解析しやすい形に簡略化することができる。
この変換の基礎となるのは、変換対象となる回路区間の電気的等価性が保たれるという点である。つまり、同じ外部端子構成であれば、変換を適用した後も電圧や電流は変わらないということである。 したがって、この方法により、接続トポロジーのために直列接続や並列接続といった標準的な簡略化手法を直接適用できない回路においても、電圧、電流、および電力の解析が可能となる。
変形法は、直流線形回路の解析や教育現場において特に重要であり、回路のエネルギー等価性および幾何学的等価性の原理を理解しやすくする。また、コンピュータ計算のオートメーションや最適化アルゴリズムにも利用される。 形式的には、これは回路変換の特殊なケースとして扱われ、オームの法則およびキルヒホッフの法則から導かれる厳密な数学的関係に従います。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。