+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

スコット変圧器(スコット方式) - 定義

スコット変圧器( )は、電力の等価性を維持しつつ負荷の不平衡を最小限に抑えながら、三相電圧を二相電圧に変換し、その逆も行うことができる特殊な変圧器システムである。 これは、主変圧器と補助変圧器という2つの結合された単相変圧器で構成されており、2相システムに特徴的な、互いに90°の位相差を持つ2つの出力電圧を生成するように接続されています。

その動作原理は、適切なギアと巻線タップ点の選択に基づいており、対称的な三相システム を、2 つの独立した直交する二相電圧に変換することを可能にします。 主変圧器は三相システムの 2 相に接続され、補助変圧器は 1 相と、巻線長さの 86.6% の位置にある主変圧器の特別なタップ点に接続されます。 この接続により、2 相システムに合わせて電圧比が維持され、巻線間の相互無効電力補償が可能になります。

その他、このソリューションは、2 相システムから 3 相システムへの移行期にあった米国や日本の産業において、異なる電源規格に基づく機器間の相互運用性を促進する点で特に有用であると見なされていました。 また、三相ネットワークから二相モーターに電力を供給したり、その逆を行ったりする必要があった駆動システムや牽引システムでも使用されました。現在、スコット変圧器は、主に特殊用途や実験室用途でまれに使用される程度ですが、ネットワーク理論の応用や多相システムの変換における重要な例として、依然として重要な位置を占めています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る