+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

三相システム - 定義

三相システム は、振幅および周波数が等しく、互いに電気角度で120度ずれた3つの正弦波電圧 から構成される電力システムである。この構成により、電力の効率的な送電と変換が可能となり、商用発電、産業、および高出力機器に電力を供給する設備において標準となっている。

物理的な観点から見ると、三相システムは、固定子周りに等間隔に配置された同期発電機の巻線を回転させることによって、最も一般的に形成されます。 その結果生じる相電圧は、Y 接続またはΔ接続で接続することができ、これにより相間電圧の値や負荷の接続方法が決定されます。 Y 接続では相間電圧と相-中性点間電圧が利用可能ですが、Δ 接続では相間電圧のみが利用可能です。

三相システムの利点は、単相システムよりも同じ電流値でより多くの電力を伝送できること、および電源ケーブルへの負荷がより均等になることです。また、高効率、シンプルな設計、追加の位相ずらしシステムを必要としない自己始動という特徴を持つ三相モーターへの直接供給も可能になります。 三相運転は、電力の脈動を低減し、電力変圧および変換装置の設計を簡素化します。

電力システムおよびオートメーション において、三相システムは、多くの電気機械、コンバーター、インバータ、および無効電力補償システムの動作の基礎となっています。 これらのシステムの解析は、空間的手法、対称変換、およびベクトル空間における定常状態](/jp/ja/news/library-articles/page/69650/) および過渡現象の[解析に基づいており、これにより、高度な電力システムの効率的な設計と制御が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る