+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

離散系 - 定義

ディスクリート回路( )とは、レジスタ、コンデンサ、ダイオード、トランジスタ、サイリスタといった個別の非集積部品(いわゆるディスクリート部品)を物理的に接続して、機能的な全体を構成した電子回路または論理回路のことです。 これらの各部品は明確な役割と定義された特性を持っており、これにより回路を基本部品のレベルで設計・解析することが可能になります。

アナログ電子回路の文脈では、ディスクリート回路は増幅、フィルタリング、整流、電圧安定化、または信号制御などの機能を果たします。 一方、デジタル用途においては、単一のトランジスタや基本的な集積回路を用いて構成された、論理ゲート 、カウンター、レジスタ、またはクロック回路などが含まれます。これらの回路は、単一の半導体構造内で多くの機能が実行される集積回路(モノリシック)とは対照的です。

ディスクリート回路の特徴は、その機能の透明性と、特定の部品値を選択することで個々のパラメータを変更できる点にある。これにより、特に教育やワークショップの用途において、学習、試作、修理のプロセスが容易になる。ディスクリート回路の欠点としては、集積回路と比較して体積が大きくなり、組み立てが複雑になり、信頼性が低くなる可能性があることが挙げられる。

より広義には、「ディスクリート回路」という用語はシステム理論や制御理論においても使用されることがあり、そこでは連続系とは対照的に、離散的な時点において動作するシステムを指す。しかし、電子工学の分野では、個別の部品に基づいた物理的な設計面を強調して使用されることが多い。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る