+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
分光スペクトル とは、放射と物質との相互作用の際に記録される、光子](/jp/ja/news/library-articles/page/61824/) の周波数、波長、またはエネルギーに対する電磁放射 の強度分布[を、グラフまたは数値で表したものである。 これは分光法において不可欠な道具である。分光法とは、物質と様々な種類の放射(最も一般的には光)との相互作用に基づいて、物質の性質を分析する科学の一分野である。
分光スペクトルの形成は、原子または分子レベルで生じる離散的なエネルギー遷移に関連している。 原子、イオン、または分子が放射線を吸収または放出すると、そのエネルギー状態に変化が生じます。物質の種類ごとに固有のエネルギー準位セットがあるため、スペクトルは、研究対象の化学組成や構造を特定するための「指紋」としての役割を果たします。
スペクトルには、連続スペクトル、線スペクトル、帯状スペクトルがあります。 連続スペクトルは、例えば高温の固体からの放射によって生じ、線状スペクトルは希薄な気体中で観測され、一方、バンドスペクトルは複雑な振動・回転遷移を持つ分子に典型的に見られる。その他、使用される手法や波長範囲(UV、VIS、IR、マイクロ波、X線、電波スペクトルなど)に応じて、スペクトルを異なる種類に分類する場合もある。
分光スペクトルの解析により、元素組成、電子構造、物質濃度、および物理化学的プロセスの動態といったパラメータを決定することが可能となる。工学、生命科学、医学の分野では、発光分光法、吸収分光法、ラマン分光法、NMR、質量分析法その他でスペクトルが利用されている。 精密工学において、スペクトルの解釈には、高分解能、装置の校正、および光と物質の相互作用に関するモデルの知識が必要となる。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。