+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
粘度計( )は、液体の粘度、つまり外部の力によって流動や変形が生じた際に液体が示す抵抗を測定するための計測器です。 粘度は液体の重要なレオロジー特性であり、流動、潤滑、混合、輸送などの条件下での挙動に影響を与えます。粘度測定は、化学、石油化学、食品、製薬産業だけでなく、材料工学や流体力学においても極めて重要です。
その他、作動原理に基づいて粘度計を、キャピラリー式、回転式、ボール式、振動式などに分類するケースもあります。ポアズイユの法則に基づくキャピラリー式粘度計は、重力下で液体が細い管を流れるのにかかる時間を測定します。 一方、産業用途で一般的な回転式粘度計は、液中に浸漬されたシリンダーやスピンドルを回転させた際に生じる抗モーメントを測定し、それによって動粘度を測定します。
粘度がせん断速度に依存しないニュートン流体の場合、測定結果は明確であり、流動条件の影響を受けません。 変形下で物性が変化する非ニュートン流体については、応力 とせん断速度の関係を記述するために、より高度な手法や数学的モデルが必要となります。
デジタル式および自動式粘度計は、温度測定、データロギング、校正機能、コンピュータインターフェースなどの追加機能を備えており、測定の精度と再現性を高めます。 正確な粘度測定は、品質管理、プロセスの最適化、および様々な動作条件下における流体の挙動予測に不可欠です。粘度測定は、工学や応用科学の多くの分野において、重要な診断および設計ツールとなっています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。