+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ビジュアルプログラミング言語 - 定義

ビジュアルプログラミング言語( )は、ビジュアルプログラミング言語()の一種( )であり、アプリケーションロジックの構築が、従来のテキスト形式の構文ではなく、主に構造や関係のグラフィカルな表現を通じて行われる。 この種の言語では、演算、変数、条件、または制御フローを表すグラフィカルなオブジェクト(ブロック、アイコン、図、フローチャートなど)を操作することでプログラムが構築されます。各視覚的要素は特定の機能に対応しており、定義された論理的またはデータ的な関係を通じてその他との間で連結することができます。

ビジュアルプログラミング言語の主な目的は、特に教育現場、産業オートメーション、およびシステムの迅速なプロトタイピングにおいて、ソフトウェア開発プロセスを簡素化することです。この種の言語は、テキストベースのプログラミングに関する高度な知識を持たない人でも、プログラムの動作の背後にあるロジックを理解しやすくすると同時に、直感的なデータフローと制御を追跡できるようにします。 その性質上、基本的なアルゴリズムの概念を教える際や、システムSCADA 、ロボット工学、PLCドライバなどでよく使用されます。

ビジュアルプログラミング言語は、スタンドアロンの環境として、あるいはテキストベースの言語(例えば:C、Python )でソースコード を生成するグラフィカルインターフェースとして実装することができます。 このような言語の例としては、Scratch、Blockly、LabVIEW、Simulink、あるいはロジックコントローラプログラミングで使用されるラダー図などが挙げられる。その有効性は、記号体系の明瞭さ、プロジェクトの複雑さを拡張できる能力、およびその他エンジニアリングやプログラミングツールとの統合性に依存する。

技術的な観点から見ると、ビジュアルプログラミング言語はテキストベースの言語と同様に形式的な構文および意味論の規則に基づいているが、そのコード構造は構文木やフローグラフのグラフィカルな表現という形をとっている。適切に設計されたビジュアル言語は、プログラムの曖昧さのない解釈と、実行マシンによるそのコンパイルまたは解釈の両方を可能にする。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る