+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69800/)差動増幅器( )は、アナログ増幅器の一種であり、2つの信号入力間の電圧差を増幅すると同時に、共通成分、つまり両入力に等しく印加される電圧を最大限に抑制することを目的としています。 この特性により、差動増幅器は、測定用センサー、ブリッジ増幅器、信号伝送システム、アナログ-デジタルコンバーター(A/Dコンバーター)の入力回路など、高いノイズ耐性が求められる多くの電子システムの基本構成要素となっています。
差動増幅器の性能を記述する重要なパラメータは、コモンモード信号減衰係数(CMRR - Common-Mode Rejection Ratio)であり、これはシステムが差動信号とコモンモード干渉をどれだけ効果的に区別できるかを決定します。 CMRRが高いほど、高レベルの電磁干渉()がある環境や、干渉への感受性が大きな懸念事項となる長い信号ケーブルを使用するシステムにおいて、増幅器の性能は向上します。
差動増幅器は、共通ベースまたは共通エミッタ配置のトランジスタペアに基づくディスクリートシステム[として実装することも、計装用増幅器の集積回路として実装することもでき、高いパラメータ安定性と高精度を実現します。 典型的な差動回路は、反転入力と非反転入力の 2 つの入力と 1 つの出力で構成されており、出力には入力電圧の差に利得を乗じた増幅信号が出力されます。
差動増幅器は、とりわけA/Dコンバーターのアナログ回路、差動測定システム(例えばひずみゲージなど)、オペアンプの入力段、およびグランドノイズやオフセット電圧を除去するシステムなどで使用されます。 適切なフィルタや保護回路と組み合わせることで、非常に過酷な環境条件下でも動作可能であり、広範囲の電圧および周波数において直線性と精度を維持します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。