+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ファンタム電源( )とは、アクティブな電気音響機器(主にコンデンサーマイクやアクティブ・ダイボックス)に対し、対称型規格の信号ケーブルを介して直流電圧を供給する方式です。この仕組みにより、別途電源を用意する必要がなくなる一方で、標準的なXLRまたはTRS入力を備えたオーディオ機器との互換性が確保されます。
ファンタム電源の原理は、同一のケーブルを通じて電力とオーディオ信号を同時に伝送することに基づいています。これは、共通の接地電位基準に対して両方の信号ケーブルに同時に電圧を印加する対称信号伝送方式を採用することで可能となります。 この規格で一般的に使用される電圧は+48V DCですが、電源を供給される機器の要件によっては、24Vや12Vのバリエーションが見られる場合もあります。
回路における適切な制限レジスタの使用 電源回路に適切な制限レジスタを使用することで、オーディオ信号と直流電圧の分離が確保され、干渉や電源が音質特性に及ぼす影響を最小限に抑えることができます。 高品質のファンタム回路は、のインピーダンスパラメータ およびノイズフィルタリングを考慮して設計されており、低品質のケーブルや不安定な電圧源によるノイズや干渉を除去します。
ファンタム電源は、プロ用ミキサー、オーディオインターフェース、マイクプリアンプに実装されており、アクティブ入力段がダイアフラムの分極と信号増幅のために外部電圧を必要とするコンデンサーマイクを正常に動作させることを可能にします。 標準的な構成では、ピックアップ回路が電源電圧を消費しないため、ダイナミック型機器との互換性が確保され、その他タイプのマイクにも汎用的に使用することができます。
ステージやスタジオの構築においては、高品質なケーブルを使用するとともに、ファンタム電源動作に対応していない機器への誤った電圧印加に対する適切な保護措置を講じる必要があります。不適切な接続は、特に旧式の電子回路や非対称回路の場合、高感度な出力回路の部品を損傷させる恐れがあるためです。 現代のオーディオ回路で使用される保護システムでは、トランシルダイオードや抑制フィルタを採用しており、通電中のケーブルの制御不能な接続や切断による部品へのインパルス損傷の可能性を排除しています。 ファンタム電源対応カーアンテナ
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。