+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ZIFソケット - 定義

ZIF(Zero Insertion Force)ソケット は、集積回路(IC)やプロセッサを、挿入時に力を加えることなく実装できるように設計された特殊な電気ソケットです。 このタイプのコネクタの動作原理は、レバーまたは回転機構に基づいています。この機構は、開放位置では接点端子を完全に解放し、部品をソケットに自由に挿入できるようにします。機構が閉じられたときにのみ、端子が回路リードに押し付けられ、確実な電気的接触が確保されます。

ZIFソケットは電子工学、特にテスト環境、eEPROM/フラッシュメモリプログラマー、プロトタイピングシステム、および交換可能なプロセッサのベースとして使用されるパーソナルコンピュータなどで広く使用されています。 その主な利点は、繊細なピンやコネクタ自体を損傷するリスクなしに、集積回路を繰り返し取り付け・取り外しできる点にあり、これは実験室やサービス用途において重要です。

構造上、ZIFソケットは、従来のDIP(デュアルインラインパッケージ)から、現代のマイクロプロセッサで使用されるより高度なLGA(ランドグリッドアレイ)やPGA(ピングリッドアレイ)に至るまで、ピン数やピン配置の異なるチップに対応可能です。 これらのバージョンは、サイドスラストピンから、コネクタ全体に均等に力を分散させる中央ネジやスライド機構まで、固定方法が異なります。

ZIFソケットは、組立道具を不要にし、保守作業を迅速化し、機械的損傷のリスクを低減します。 そのため、電子部品のテストベンチや自動プログラミングシステムにおいて、これらは不可欠なコンポーネントとなっています。電子部品 。精密な機械設計と素材設計により、過酷な使用環境や繰り返しの使用下でも信頼性の高い接続が保証されます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る