+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

エポキシ樹脂 - 定義

エポキシ樹脂( )は、エピクロロヒドリンとビスフェノールAまたはその誘導体との重縮合反応によって得られる熱硬化性ポリマーである。 エポキシ樹脂の特徴は、エポキシ基の存在にあります。このエポキシ基は、架橋過程においてアミン、酸無水物、ポリアミドなどの硬化剤と反応し、高い機械的強度および耐薬品性を備えた、恒久的に架橋された三次元構造を形成します。 硬化後、エポキシ樹脂は優れた接着性、低収縮率、高い耐薬品性、および良好な誘電特性を示します 。そのため、幅広い技術的用途を持つ材料となっています。

材料工学では、エポキシ樹脂は、航空宇宙、自動車、建設分野で使用されるガラス繊維、炭素、またはアラミド強化複合材料のマトリックスとして一般的に使用されています。 エレクトロニクス分野では、これらの樹脂はフラッディング材や保護コートとして機能し、電子システムを湿気、腐食 、および機械的損傷から保護します。樹脂と硬化剤の比率、ゲル化時間、粘度特性などの配合パラメータを調整することで、特定の用途要件に合わせて最終製品の機械的、熱的、化学的特性を調整することが可能です。

エポキシ樹脂は接着用途でも高く評価されており、金属、セラミックス、ガラス、プラスチックなど多様な材料を恒久的に接合する能力により、高い信頼性と環境要因への耐性が求められる構造物の製造において重要な役割を果たしています。 また、最新の技術により、分子構造を改質したエポキシ樹脂の開発も進められており、これらは柔軟性、熱伝導性、あるいは特殊なバリア特性の向上をもたらします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る