+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Arduinoでカラーセンサーを作る方法

発行日: 01-08-2025 🕒 6 分钟阅读

TCS2300カラーセンサーは、物体の色を検出できる小型の電子デバイスです。

このセンサーは、異なる色の光、特に赤、緑、青を検出できるフォトディテクタの配列を使用して動作します。光が物体に当たると、センサーは表面から反射される各色の量を測定します。その後、これらの色の反射を電気信号に変換し、Arduinoのようなマイクロコントローラーが色の正確な混合を判断し、物体の全体的な色を特定できるようにします。このプロセスにより、センサーは高精度で広範囲の色を検出することができます。

このセンサーは、色分け機械、ロボット工学、色の認識が重要な他のアプリケーションで一般的に使用されます。TCS2300は使いやすく、初心者やホビイストがプロジェクトに色検出を取り入れるのに役立ちます。

必要なもの:

1. 配線

機能をテストするには、次のピン接続でカラーセンサーをArduinoに接続する必要があります:

  1. TCS2300のVCCをArduinoの5Vに接続します。
  2. GNDをGNDに接続します。
  3. S0をピン4に接続します。
  4. S1をピン5に接続します。
  5. S2をピン6に接続します。
  6. S3をピン7に接続します。
  7. OUTをピン8に接続します。
  8. OEをGNDに接続します(オプション、センサーをアクティブに保ちます)。

2. テスト

今すぐArduinoをPCに接続し、コードをコンパイルしてボードにアップロードします。ここでコードを見つけることができます: >>LINK<<.

テストするには、赤、緑、青の3つの異なる色の物体が必要です。その後、色の物体の上にかざし、PCのシリアルモニターを観察するだけです。次のように表示されます:

3. デバイスのケースを印刷

このリンクからケースのSTLファイルをダウンロードしてください: >>LINK<<.

自分の3Dプリンターを使用するか、オンラインの3D印刷サービスを利用してください。好きな色を選ぶことができます。

4. 組み立て

まず、カラーセンサーTCS2300を3Dプリントモデルの前面の穴に挿入します。モジュールにワイヤーをすでに取り付けていることを確認してください。

次に、OLEDディスプレイをケースの上部の開口部に挿入します:

このプロジェクトにはArduino Nanoを使用する必要がありますので、モデルに収まるようにします。ブレッドボードに接続し、OLEDディスプレイとカラーセンサーからのすべてのワイヤーを追加します。USBケーブルを接続し、3Dプリントケースに挿入します:

5. コード

OLEDディスプレイでも動作させるためには異なるコードが必要です。ここでコードをダウンロードできます: >>LINK<<。コードをコンパイルしてボードにアップロードし、リセットボタンを押してください。

プロジェクトを楽しんでください!

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

ダウンロード
この記事の利用を希望される場合は、TMEをソースとして提供してください。そして、ネットで再公開する際に、原文へのリンクを含めてください。

こちらも見る