+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

DIYコンピューターマウス

発行日: 13-11-2025 🕒 4 分钟阅读

このプロジェクトでは、Arduino UNO R4 WiFiを実際に動作するPCマウスに変えます。これは、キーボードやマウスなど、Human Interface Devices(HID)と呼ばれるデバイスの仕組みを学ぶ楽しい方法です。

Plug and Make Kitの部品を使用して、ボタンを押したり傾けたりすることでコンピューター画面上のマウスを制御できます。

1. はじめに

Human Interface Device(HID)とは、キーボード、マウス、ゲームコントローラーなど、コンピュータと対話するためのデバイスのことです。このプロジェクトでは、Arduino UNO R4 WiFiをPCマウスとして使用します。Arduinoのプログラミング用にUSBケーブルを使用する代わりに、マウスを制御するためのArduinoとコンピュータ間の接続としても機能します。必要なすべての部品がPlug and Make Kitに含まれているので、すぐに始めることができます。

2. 学べること

  • プロジェクトにボタンを追加する方法。
  • Arduinoをマウスのように機能させる方法。
  • 加速度センサーと呼ばれるモーションセンサーを使用してマウスの動きを制御する方法。

3. 使用する部品

このプロジェクトに必要なすべての部品はPlug and Make Kitに含まれています:

  • Arduino UNO R4 WiFi:すべてを制御するメインボード。
  • Modulino Movement:マウスの傾きや動きを追跡するセンサー。
  • Modulino Buttons:これらはマウスボタンとして機能します。
  • Qwiicケーブル:すべてを接続するためのケーブル。
  • USBケーブル:Arduinoをコンピュータに接続します。

4. ワークスペースの設定

まず、Qwiicケーブルを使用してModulino ButtonsをArduino UNO R4 WiFiに接続します。ボタンは通常のマウスのようにクリックするために使用されます。ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください。

その後、Arduino Cloudからコードテンプレートをロードする必要があります。これにより、ボタンの制御が可能になります。

こちらがリンクです:https://app.arduino.cc/templates/game-controller

設定後、Arduino Cloudダッシュボードで各ボタンが何回押されたかを確認できます。

これはボタンが正しく動作しているかを確認するのに役立ちます。

5. 加速度センサーを使ったマウスの動きの追加

ここからがエキサイティングな部分です - Modulino Movementセンサーを傾けるとマウスが動くようにします! Modulino Movementには加速度センサーが含まれており、動きを検出します。このセンサーを使用して、Arduinoボードを傾けることによりコンピュータ画面上のマウスの動きを制御できます。

Modulino MovementセンサーをQwiicケーブルを使用してArduino UNO R4 WiFiに接続します。接続後、プロジェクトにマウスの動きのためのコードを追加します。Modulino Movementセンサー内の加速度センサーは、ボードを左右および上下にどれだけ傾けたかを検出し、これらの傾きが画面上のマウスの動きを制御します。コード内には「感度」と呼ばれる変数があり、センサーの傾きに基づいてマウスがどれだけ速く動くかを決定します。高い数値はマウスが速く動くことを意味します。値を50から始めて、マウスの速度に合わせて調整することができます。

Arduinoが接続され、コードが実行されると、Modulino Movementセンサーはあなたの傾きを測定します。

ボードを左に傾けると、マウスは左に動きます。右に傾けると、マウスは右に動きます。ボードを前方または後方に傾けると、マウスは上下に動きます。

Arduinoにコードをアップロードした後、Modulino Movementセンサーを異なる方向に傾けて、マウスがどのように反応するかを観察してテストします。マウスが快適な速度で動くまでコード内の感度を調整し続けることができます。

6. テストと微調整

すべての設定が完了したら、新しいPCマウスをテストする時です! ボードを動かしてボタンを押して、どのように動作するかを確認します。マウスが遅すぎる場合や速すぎる場合は、コードに戻って感度を簡単に調整できます。

マウスのクリック方法を変更したり、ボタンの機能を変更したい場合は、コードを変更してニーズに合わせることができます。

7. 結論

これらのステップに従って、Arduino UNO R4 WiFiとPlug and Make Kitの部品を使用して自分のPCマウスを作成しました。自分のマウスを作る方法だけでなく、センサーやプログラミングに関する貴重なスキルも身につけました。

このプロジェクトはArduinoの多様性を示し、他の楽しいDIYプロジェクトに対する無限の可能性を開きます。

これで、自作のマウスを楽しむことができますし、さらにカスタマイズしてみることもできます!

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

ダウンロード
この記事の利用を希望される場合は、TMEをソースとして提供してください。そして、ネットで再公開する際に、原文へのリンクを含めてください。

こちらも見る