+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

DIYキーボードプロジェクト

発行日: 02-12-2025 🕒 4 分钟阅读

このプロジェクトでは、Arduino UNO R3と圧電ブザーを使用してシンプルな音楽キーボードを作成します。ブザーを使用して音を生成し、ボタンを押すことで異なる音楽ノートを制御する方法を学びます。

このプロジェクトは、音、周波数、そして異なる音符がどのように生成されるかの基礎を探求するのに適しています。

1. はじめに

音楽は普遍的な表現形式であり、Arduinoを使用すると、自分だけの楽器を作成することができます。このプロジェクトでは、振動することで音を発生させる圧電ブザーを使用します。

振動の速度を制御することで、異なるピッチを生成でき、音楽を演奏することができます。ボタンを押すとそれぞれ異なる音符を生成する小型のキーボードを作成します。これはピアノの鍵盤のようなものです。

2. 必要なコンポーネント

このプロジェクトには、以下のコンポーネントが必要です:

  • Arduino UNO R3
  • 圧電ブザー
  • ジャンパーワイヤー
  • 抵抗器(220Ω、1KΩ、4.7KΩ、10KΩ)
  • プッシュボタン(5個)

これらのコンポーネントはすべてArduino Student Kitに含まれています。

3. 圧電ブザーの仕組み

圧電ブザーは小さなドラムのように機能します。ブザーの内部には、電気が通ると振動する小さなセラミックディスクがあります。これらの振動の速度が音のピッチを決定します。

速い振動は高いピッチの音を生成し、遅い振動は低いピッチの音を生成します。Arduinoで振動速度を制御することにより、異なる音楽ノートを演奏することができます。

4. 回路の構築

ボタンの設置:ブレッドボードに5つのプッシュボタンを配置します。各ボタンはピアノの鍵盤のように動作し、押されたときに異なる音符を生成します。

ブザーの接続:ブレッドボードに圧電ブザーを配置します。ブザーの一方のピンはArduinoのデジタルピン8に接続され、もう一方のピンはグラウンドに接続されます。

抵抗器と接続:各ボタンに抵抗器を取り付けて、Arduinoに入る信号を制御します。最初のボタンをArduinoのピンA0に接続します。

他のボタンは異なる抵抗器(220Ω、1KΩ、4.7KΩ)を通じてグラウンドと電圧に接続され、Arduinoが読み取るための異なる信号レベルを生成します。

5. プログラミング

Arduino UNO R3をUSBケーブルを使用してPCに接続し、Arduino IDEを開きます。

このリンクからコードをダウンロードできます:>>LINK<<

これで、コードをコンパイルしてボードにアップロードすることができます。

6. キーボードのテスト

コードをArduinoにアップロードした後、各ボタンを押して対応する音符を聞いてください。2つのボタンが同じ音符を生成する場合は、抵抗値やコード内の閾値を調整することができます。

「きらきら星」や「メリーさんの羊」などの簡単な曲を新しいArduinoキーボードで演奏してみてください。

7. 結論

このプロジェクトは、音、周波数、そしてブザーやボタンなどの電子部品を使用して音楽を作成する方法について学ぶための楽しくインタラクティブな方法です。基本的なキーボードを作成し、Arduinoを使用して音楽を演奏するようにプログラムしました。ここから、異なる音を実験したり、ボタンを追加したり、音量などの他の変数を制御することで、より複雑な楽器を作成することができます。

あなたは今、自分だけのArduino駆動の楽器を持っています!

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

ダウンロード
この記事の利用を希望される場合は、TMEをソースとして提供してください。そして、ネットで再公開する際に、原文へのリンクを含めてください。

こちらも見る