+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 32만 명 이상의 고객
Avanock은 자동화 경험과 혁신적인 내부물류 솔루션 개발에 대한 열정을 결합한 TME 의 자회사입니다. Avanock의 독점적인 로봇 시스템은 Transfer Multisort Elektronik 물류 센터 에서 구현되어 효율성의 새로운 기준을 제시하며 실제로 그 효과를 입증했습니다.
Avanock은 고객의 실제 요구에 부응하는 맞춤형 첨단 내부물류 시스템 을 개발합니다.
Avanock은 전통적인 창고 공간을 현대적인 물류 센터로 변화시키는 솔루션을 제공합니다: 운송 시스템부터 자동 창고, 지능형 로봇 시스템까지.
저희는 창고 내 물류에 종합적인 접근을 전문으로 합니다. 상담부터 맞춤형 물류 센터 설계, 기술 선택에 대한 조언, 자체 기계 및 장비 설계 및 제조까지 모든 단계에서 지원을 제공합니다. 새로운 것을 만들거나 기존 기술 라인을 현대화하는 것에 관계없이, 전문가 팀은 효과적인 솔루션을 제공합니다.
Avanock의 노력의 결과는 기술적으로 고급이며 완전히 맞춤화된 물류 센터입니다. 최신 기술과 개선된 검증된 시스템을 통합하여, 효율적으로 작동하는 하나의 메커니즘을 만들어냅니다. 저희 고객들에게는 기계의 집합뿐만 아니라 실제로 작업을 향상시키고 시장에서 우위를 차지할 수 있는 체계적인 시스템입니다.
Avanock은 창고, 물류 센터, 생산 홀의 자동화를 지원하는 제품 및 서비스를 제공합니다 - 신설 시설과 기존 인프라 모두에 적용 가능합니다.
전문가 팀이 특정 비즈니스 운영 방식을 분석하고, 상품 흐름, 사용 가능한 공간, 자동화 관련 요구사항을 점검합니다. 이를 바탕으로 일상 프로세스를 간소화하고 인프라 잠재력을 더 잘 활용할 수 있는 솔루션을 선택합니다.
Avanock 활동의 중요한 부분은 새로운 로봇 솔루션 개발 및 기존 장치 개선 작업입니다. 이는 연구 개발팀의 책임으로, 고객의 특정 운영 프로세스에 맞게 기술을 테스트, 개발, 조정합니다.
현대 창고에서 모든 영역이 사람에게 접근 가능할 필요는 없습니다. 일부 작업은 자동화된 공간으로 옮겨져 상품이 저장, 회수 및 운송되며 운영자의 직접적인 참여 없이도 이루어집니다. 자동 창고는 별도의 건물을 처음부터 건설할 필요 없이 선택된 프로세스를 실행할 수 있습니다.
Avanock은 시설의 배치, 제품 유형, 사용 가능한 공간 및 예상 성능을 고려하여 이러한 영역을 설계합니다. 기술 선택은 비즈니스의 실제 필요에 따라 다양하며, 저장 방식에서부터 조립, 자동화 영역과 다른 프로세스의 연결에 이르기까지 다양합니다.
Avanock 프로젝트에서는 Hai Robotics, Kardex 및 자체 솔루션을 포함한 파트너 기술이 사용됩니다. 이를 통해 다양한 자동화 시스템을 주문 실행 기술과 결합할 수 있습니다. 잘 설계된 자동 창고 영역은 공간을 더 효율적으로 사용하고, 상품 흐름을 개선하며, 자동화가 가장 큰 효과를 낼 수 있는 곳에서 수동 작업을 줄일 수 있습니다.
Avanock에 연락하여 저희 솔루션이 귀하의 기업 변혁에 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
Roosevelta 10B
90-056 우치, 폴란드
납세자 번호: 7292757238