+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 32만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

RASPBERRY PI

Raspberry Pi는 싱글 보드 컴퓨터를 전문으로 생산하는 영국 회사입니다. 이 회사는 2009년에 설립되었으며 그의 혁신적이고 저렴한 제품 덕분에 곧 국제적인 인지도를 얻었습니다. Raspberry Pi 컴퓨터는 전 세계 교육, 취미 프로젝트 및 상업 응용 분야에 사용됩니다. 제품의 주요 기능은 콤팩트한 크기, 낮은 에너지 소비, 다기능성 등이며, 후자는 Python 프로그래밍 언어를 광범위하게 지원하고 마이크로 컨트롤러(입력 및 출력 포트, 직렬 버스 등)에 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 이 회사의 제품은 사용자 정의 버전의 Linux 시스템을 포함하여 다양한 운영 체제에서 실행되며, 최신 버전은 Raspberry Pi OS입니다. 이 회사는 또한 젊은 사람들 사이에서 컴퓨팅 및 엔지니어링에 대한 지식을 전파하는 데 전념하고 있습니다. 이 분야에서 가장 잘 알려진 이니셔티브는 Raspberry Pi Foundation 입니다. 회사의 사명으로 Raspberry Pi는 글로벌 커뮤니티에서 기술 지식의 대중화와 디지털 기술 발전에 계속 기여하고 있습니다.

Raspberry Pi는 Raspberry Pi 3, Pi 4, Pi 5 및 콤팩트 Raspberry Pi Zero 모듈와 같은 다양한 싱글 보드 컴퓨터 모델을 제공합니다. 각각의 매개변수와 기능은 다양한 응용 분야에 적용됩니다. 이 회사는 또한 카메라, 터치스크린, GPIO 확장 모듈(이른바 HAT) 등의 부품을 제조하여 컴퓨터 기능을 확장할 수 있습니다. 사용자는 컴퓨터 작업을 시작하는 데 필요한 전원 공급 장치, 마우스, 키보드 등 모든 것을 포함한 시작 키트 를 구입할 수도 있습니다. Raspberry Pi가 제공하는 컴퓨터는 아마추어와 전문가들에게 인기가 많습니다. 최근 몇 년 동안 이 회사는 MicroPython 프로그래밍 언어 등을 사용하여 프로그래밍할 수 있도록 특별히 설계된 RP2040 마이크로컨트롤러를 기반으로 Pico 모듈을 시장에 선보였습니다.